ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3103 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Линейка цветных TFT-LCD-модулей Mitsubishi Electric пополнится новыми 19-дюймовыми сенсорными экранами для промышленных применений

Документ в формате PDF (PDF:301.9KB)

ТОКИО, 8 мая 2017 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) выпустила новые модели 19-дюймовых цветных TFT-LCD-модулей стандарта SXGA, оснащенных проекционно-емкостной сенсорной панелью. Экран новых моделей снабжен упрочненным защитным стеклом, толщина которого достигает 5 мм. Прием первых заказов на образцы новой продукции откроется в филиалах компании Mitsubishi Electric с 30 июня 2017 года.

Новая линейка сенсорных экранов была представлена корпорацией Mitsubishi Electric на XX Международной выставке встроенных систем ESEC Spring 10 - 12 мая в выставочном центре Tokyo Big Sight, Токио, Япония.

Цветной TFT-LCD-модуль Mitsubishi Electric с проекционно-емкостной сенсорной панелью
AA190EB02-PCAP

Корпорация Mitsubishi Electric ожидает, что новое оборудование удовлетворит растущий спрос на модули со сверхтолстым защитным стеклом и высокой сенсорной точностью при работе в перчатках для промышленных применений. Усовершенствованная модель от Mitsubishi Electric поддерживает технологию мультитач и рассчитана на эксплуатацию при влажном экране. Гармоничное сочетание передовых технологий в области производства сенсорных панелей и характеристик TFT-LCD-модулей позволило компании Mitsubishi Electric создать продукт для самого широкого спектра применений.

Основные характеристики

1)
Цветной TFT-LCD-модуль с широкой проекционно-емкостной сенсорной панелью совместим с различными промышленными применениями
- 19-дюймовый модуль подходит для измерительных систем, металлорежущих станков, автозаправочных станций и т. д.
2)
Проекционно-емкостная сенсорная панель обладает усовершенствованными эксплуатационными характеристиками
- Упрочненное защитное стекло (толщиной до 5 мм) выдерживает высокую нагрузку
- Десятиточечное сенсорное управление (мультитач) обеспечивает высокую точность ввода при касании
- Технология управления сенсорным экраном позволяет работать даже в перчатках и при попадании влаги на панель
3)
Сенсорные панели: комплексное решение
- Универсальная технология для сенсорных TFT-LCD-панелей и клавиатур
- Возможность оптической склейки TFT-LCD-модуля сенсорной панели и защитного стекла обеспечивает четкое изображение при ярком освещении
- Упрочненное защитное стекло с антибликовым покрытием и особой обработкой поверхности для защиты от загрязнений дополнительно расширяет возможности применения устройства
- TFT-LCD-модуль, проекционно-емкостная сенсорная панель, защитное стекло и сенсорный контроллер максимально защищают устройство от механических повреждений

График продаж

Продукт Модель Размер дисплея Разрешение Светодиодный драйвер Поставка
TFT-LCD-модуль с проекционно-емкостной сенсорной панелью AA190EB02-PCAP 19,0 дюймов SXGA Предусмотрен 30 июня 2017 г.

Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.