ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3208 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric выводит на рынок новый цветной WXGA TFT-LCD-модуль диагональю 7,0 дюймов с расширенным температурным диапазоном (-40 - +80С)

Модуль предназначен для использования в различных измерительных приборах и промышленных устройствах, в том числе уличного исполнения.

PDF Version (PDF:396.8KB)

Токио, 22 августа 2018 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о выпуске нового модуля стандарта WXGA диагональю 7,0 дюймов для промышленного применения в наружных измерительных приборах, портативных устройствах и другом оборудовании.

Отличительными особенностями модели являются: поддержка высокого разрешения WXGA (1280 × 768 точек), суперширокие углы обзора по горизонтали и вертикали (176 градусов), высокая яркость (1000 кд/м2) и контрастность 1000:1, широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 80 °С) и повышенная вибрационная стойкость. Первые образцы новой продукции поступят в продажу уже 20 сентября 2018 года.

Цветной TFT-LCD-модуль Mitsubishi Electric,
модель AA070TA11

На сегодняшний день Mitsubishi Electric предлагает 34 TFT-LCD-модуля с суперширокими углами обзора.

Особенности продукта

1)
Высокое разрешение, суперширокие углы обзора и высокая яркость позволяют применять данный модуль в различных многофункциональных установках и измерительных приборах.
- Экран с высоким разрешением WXGA (1280 (Ш) × 768 (В) точек) способен обрабатывать большие объемыинформации высокой четкости.
- Суперширокие углы обзора по вертикали и горизонтали (176 градусов) обеспечивают отличную видимость при различных вариантах установки и использования.
- Благодаря высокой яркости (1000 кд/м2) и повышенной контрастности (1000:1) обеспечивается отличная видимость даже при сильном уличном освещении. Коэффициент затемнения от 1 до 100% гарантирует видимость при любом уровне освещённости.
- Использование нового поколения светодиодной подсветки повышает эффективную яркость на 30% (по сравнению с обычной cветодиодной подсветкой того же уровня яркости) и снижает энергопотребление.
2)
Широкий диапазон рабочих температур и высокая вибрационная стойкость для применения в промышленных устройствах уличного исполнения.
- Высокопрочные компоненты позволяют применять модуль в условиях экстремальных температур (от - 40 до 80 °С).
- Тонкая и легкая конструкция обеспечивает высокую вибрационную стойкость 6,8 G, что в семь раз выше, чем у существующих моделей продуктовой линейки “AA…” Mitsubishi Electric (стандартное значение – 1,0 G), при компрессионном монтаже модуля. При использовании боковых креплений вибрационная стойкость составляет 2G.

График продаж

Изделие Модель Драйвер светодиодной подсветки Поставка
TFT-LCD-модуль WXGA 7,0 дюймов AA070TA01 Встроенный 20 сентября 2018 г.
AA070TA11

Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.