Глобальные направления бизнеса

Транспортные системы

Общие сведения

Безопасность и надежность

Для поставщиков железнодорожных услуг безопасность и своевременное предоставление высококачественных услуг - залог успеха. Наши передовые транспортные решения, такие как системы контроля, управления и диагностики (TCMS), системы обеспечения безопасности и автоматизированные системы управления, которые в автоматическом режиме оценивают условия работы и выдают соответствующие команды управления, позволяют пассажирам чувствовать себя комфортно и в безопасности.

Комфорт

Mitsubishi Electric предлагает инновационные решения для транспортных систем, простые в использовании и позволяющие создать высокий уровень комфорта для пассажиров. От комфортной среды железнодорожного вагона и удобства железнодорожных станций до своевременного предоставления информации и других передовых услуг – мы предоставляем широкий спектр технологий, которые может предоставить только диверсифицированный производитель электрооборудования и электронной техники.

Экология

Mitsubishi Electric предлагает экологически ответственный подход к транспортным системам, соответствующий целям устойчивого развития общества и повышения качества жизни в будущем. Мы постоянно стремимся к достижению более высоких экологических показателей с помощью технологических инноваций, таких как подвижный состав с низким энергопотреблением, эффективное использование энергии рекуперации и выравнивание энергопотребления во времени.

История

1921

Компания Mitsubishi Electric открыла бизнес в сфере транспортных систем.

1960

Первая поставка на зарубежный рынок: тяговые системы для электрических локомотивов индийской национальной железной дороги.

2000-е

Первая в Японии интегрированная система управления поездами (TIMS).

2001

Первая в Японии бортовая система информирования пассажиров Train Vision.

2013

Первый в мире преобразователь собственных нужд на базе карбид-кремневых силовых транзисторов.

2014

Первый в мире VVVF-инвертор с напряжением класса 3,3 кВ/1500 А полностью на базе карбид-кремниевых силовых полупроводников для контактных железнодорожных сетей 1500 В постоянного тока.

Исследования и разработки / технологии

Заказ прототипов тяговых трансформаторов Национальной компанией французских железных дорог.

Расширенная линейка станционных энергосберегающих инверторов с выходным напряжением 400 В переменного тока

Эта линейка продукции позволяет повысить энергоэффективность работы даже на железнодорожных станциях с высокими требованиями к нагрузке, характерными для силовых распределительных цепей 400 В.

Концепции современного железнодорожного транспорта

Заглядывая в будущее, мы работаем над улучшением таких технологий, как безбарьерные пропускные системы на вокзалах, персонализированное обслуживание в вагонах и многое другое.

Железнодорожное электрическое оборудование для проекта по замене поездов MTR в Гонконге

Компания Mitsubishi Electric заключила контракт на поставку 93 составов из 744 вагонов для общественной транзитной железной дороги Гонконга (MTR).

Железнодорожные системы для TfNSW (Транспорт для Нового Южного Уэльса)

Этот проект является крупнейшим заказом в истории железнодорожного бизнеса Mitsubishi Electric на рынке Океании.

Перспективы развития транспортных систем

Расширение бизнеса за рубежом; технологические перспективы; решения в сфере железнодорожной энергетики и защиты окружающей среды для создания низкоуглеродного общества и многое другое.

Ссылки по теме

Школьный автобус Honey Bunny

Здесь есть рикши, мотоциклы, тук-туки, автомобили и пешеходы, которые пытаются одновременно пользоваться дорогой. В результате движение может быть хаотичным и опасным. Оно также слишком опасно для детей, пытающихся добраться до школы. Поэтому директор Фара Диба знала, что ее помощь необходима.