ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3059 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Новый лифт NEXIEZ-GPX от Mitsubishi Electric без машинного отделения

Модель лифта без машинного отделения предназначена для рынка Латинской Америки и разработана для мало- и среднеэтажных зданий

Документ в формате PDF (PDF:289.5KB)

ТОКИО, 13 октября 2016 г.Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о начале продаж новой модели лифта – NEXIEZ-GPX – без машинного отделения для латиноамериканского рынка. К 2018 году корпорация ожидает достигнуть годового объема продаж в 300 единиц.

В связи с растущими объемами строительства в Латинской Америке, в регионе зафиксирован повышенный спрос на лифтовое оборудование для жилых и офисных зданий. Новая модель NEXIEZ-GPX разработана с учетом особых потребностей региона, на некоторых территориях которого действует ограничение по высоте застройки – например, в Мексике. Лифт NEXIEZ-GPX от Mitsubishi Electric не требует отдельного помещения для установки контроллеров и станций управления, что позволяет устанавливать его даже в малоэтажных зданиях.

Лифт NEXIEZ-GPX

Особенности модели NEXIEZ-GPX

1)
Технические характеристики, соответствующие потребностям латиноамериканского рынка
-Новая модель не требует установки машинного отделения на крыше зданий, что особенно актуально с учетом действующих ограничений по высоте застройки.
-Элегантный дизайн с необычными потолками и светодиодной подсветкой хорошо сочетается с популярными архитектурными решениями в регионе.
2)
Высокая конкурентоспособность благодаря местному производству
-Конкурентная цена и короткие сроки доставки достигаются за счет проектирования и производства оборудования дочерней компанией MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. (MELMEX) в Мексике.
3)
Экономия электроэнергии
-Установленные светодиодные светильники потребляют на 88% меньше электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания.
-Энергопотребление лифта снижено за счет применения безредукторной тяговой машины с постоянными магнитами.

Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.