Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3082 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Светодиодный экран с разрешением Full HD станет самым большим в Гонконге
ТОКИО, 7 февраля 2017 г. — Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) получила заказ от SOGO Hong Kong Co., Ltd на установку большого экрана Diamond VisionTM на фасаде здания универмага SOGO, расположенного в гонконгском районе Козуэй-Бей.
Размер экрана — 19 на 72 метра — превышает размер пяти теннисных кортов. Дисплей отображает шесть вертикальных изображений в формате Full HD (шириной 1080 и высотой 1920 пикселей). Mitsubishi Electric предполагает, что он станет самым большим в Гонконге светодиодным экраном с разрешением Full HD. Установка экрана начнется в середине февраля, а ввод в эксплуатацию назначен на 1 октября, День образования КНР.
Макет экрана Diamond Vision на здании SOGO в Гонконге
Благодаря оптимальному сочетанию высокой контрастности и широкого угла обзора как по горизонтали, так и по вертикали, экран Diamond Vision от Mitsubishi Electric заменит на здании универмага огромный статичный рекламный щит. Угол обзора 80 градусов позволяет легко рассмотреть изображение сбоку или вблизи на солнце — угол обзора обычных экранов составляет всего 45 градусов.
Дисплей Diamond Vision будет состоять из запатентованных светодиодов Mitsubishi Electric в черном корпусе, которые создают высокий контраст между выключенными черными и включенными яркими диодами. Короткие жалюзи, подобные козырькам, сведут к минимуму ухудшение контрастности в условиях солнечного дня.
Магазин SOGO – крупнейший в Гонгконге универмаг – принадлежит компании Lifestyle International Holdings Limited. Магазин работает с 1985 года и представляет собой важную городскую достопримечательность.
Синдзи Савада (Shinji Sawada), директор универмага SOGO в Гонконге: «Установка светодиодного экрана будет играть решающую роль не только в укреплении позиции нашего универмага, но и в увеличении известности Козуэй-Бей в качестве торгово-развлекательного района Гонконга. Бренд Mitsubishi Electric всегда ассоциируется с передовыми технологиями, а также с исключительным уровнем мастерства и профессионализма. Экраны Diamond Vision от Mitsubishi Electric признаны одними из лучших в мире. Мы уверены, что качество установленного экрана будет идеально соответствовать значимости нашего местоположения: он будет находиться перед одним из самых оживленных перекрестков в мире».
Mitsubishi Electric установила экраны Diamond Vision более чем в 950 точках по всему миру, в том числе на стадионе «Токио Доум», небоскребе 1535 Broadway на Таймс-сквер в Нью-Йорке и в спортивном комплексе «NRG-стэдиум» в Хьюстоне.
Здание | Расположение | Размер экрана (Ш) х (В) | Шаг пикселя | Год установки |
---|---|---|---|---|
ALTA VISION | Синдзюку, Токио | 12,81 м x 7,2 м; 95,25 м2 | 6 мм | 2014 |
1535 Broadway | Таймс-сквер, Нью-Йорк | 100,48 м x 23,68 м; 2379,36 м2 | 10 мм | 2014 |
Thomson Reuters | Таймс-сквер, Нью-Йорк | 8,32 м x 14,08 м (и другие); включая 10 экранов: 714,5 м2 | 10 мм | 2011 |
Lincoln Center | Верхний Вест-Сайд, Нью-Йорк | 1,28 м x 1,92 м (и другие); включая 13 экранов: 31,9 м2 | 10 мм | 2010 |
Устройство | Diamond VisionTM |
---|---|
Размеры | 71,68 м (Ш) x 19,2 м (В); примерно 1376,3 м2 |
Светоизлучающий элемент | Полноцветный светодиод (светодиоды в черном корпусе) |
Конфигурация пикселей | Шаг – 10,0 мм; тип SMD 3 в 1 |
Пиксели | 13 762 560 пикселей; 7168 (Ш) x 1920 (В) |
Яркость (калибровка) | 6000 кд/м2 (64 шага) |
Плотность пикселей | 10 000 пикселей/м2 |
Обработка (оттенки серого) | 65 536 оттенков (16 бит) |
Угол обзора | ±80° по горизонтали, от +68° до -80° по вертикали (у обычных экранов от +26° до -45°) |
Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.