ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3089 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric завершила строительство завода по производству сверхпроводящих магнитов

Увеличенная мощность производства удовлетворит растущий рыночный спрос на сверхпроводящие магниты

Документ в формате PDF (PDF:236.8KB)

ТОКИО, 13 марта 2017 г.Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о завершении строительства завода по производству сверхпроводящих магнитов на территории Центра систем передачи и распределения в городе Ако, префектура Хиого, Япония. Завод в Ако позволит увеличить производство сверхпроводящих магнитов, используемых в том числе в магнитно-резонансных томографах (далее – МРТ) и в оборудовании по производству полупроводников.

Завод начнет работу в марте 2017 года. К 2021 финансовому году Mitsubishi Electric планирует осуществить поставку нового оборудования на сумму до девяти миллиардов иен, что на 70 % превысит показатели 2017 финансового года. При этом рост производственных мощностей Mitsubishi Electric достигнет 60 %.

Визуализация проекта завода по производству сверхпроводящих магнитов

Сверхпроводящий магнит для МРТ

Спрос на высокотехнологичные медицинские услуги

Mitsubishi Electric ожидает ежегодный глобальный рост рынка МРТ на 6 %. Учитывая растущий спрос на высокотехнологичную продукцию и услуги в Японии и за рубежом, корпорация расширяет собственные мощности по производству сверхпроводящих магнитов.

Рост производственной мощности

На первоначальном этапе завод в Ако увеличит производственную мощность компании примерно на четверть. На новом заводе Mitsubishi Electric планирует использовать новейшее намоточное оборудование и сушильные камеры с улучшенными характеристиками. Дополнительно введенное в эксплуатацию оборудование добавит компании 60 % производственной мощности по сравнению с 2017 финансовым годом.

«Чистые комнаты» с контролируемыми климатическими параметрами повысят качество продукции.

Производственные объекты и офисы, ранее размещавшиеся в трех удаленных друг от друга корпусах Центра систем передачи и распределения электроэнергии в Ако, объединят в одном здании для повышения производительности.

О новом заводе Mitsubishi Electric


  Местоположение     651 Тенва, г. Ако, префектура Хиого, Япония  
Площадь здания 1821,05 м2 (общая площадь: 1917,30 м2)
Конструкция Стальной каркас, 2 этажа (2-й этаж предназначен для офисных помещений), кондиционируемые и пылезащищенные помещения
Цели Производство, разработка и управление
Основное оборудование - Сверхпроводящие магниты
(для МРТ, оборудования по производству полупроводников и т. д.)
- Разработка моделей высокотемпературных сверхпроводящих магнитов
Ввод в эксплуатацию Март 2017 года
Меры по защите окружающей среды - Новейшее промышленное оборудование, снижающее выбросы CO2 в атмосферу приблизительно на 59,5 тонн в год (по сравнению с существующими заводами)
- Светодиодное освещение всех помещений и автоматическая регулировка освещенности с помощью датчиков движения
- Энергоэффективные кондиционеры
Меры по повышению эффективности производства - Новые частично автоматизированные намоточные машины
- Цифровые дисплеи для мониторинга процессов и т. д.

Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.