Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3103 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
ТОКИО, 8 мая 2017 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) выпустила новые модели 19-дюймовых цветных TFT-LCD-модулей стандарта SXGA, оснащенных проекционно-емкостной сенсорной панелью. Экран новых моделей снабжен упрочненным защитным стеклом, толщина которого достигает 5 мм. Прием первых заказов на образцы новой продукции откроется в филиалах компании Mitsubishi Electric с 30 июня 2017 года.
Новая линейка сенсорных экранов была представлена корпорацией Mitsubishi Electric на XX Международной выставке встроенных систем ESEC Spring 10 - 12 мая в выставочном центре Tokyo Big Sight, Токио, Япония.
Цветной TFT-LCD-модуль Mitsubishi Electric с проекционно-емкостной сенсорной панелью
AA190EB02-PCAP
Корпорация Mitsubishi Electric ожидает, что новое оборудование удовлетворит растущий спрос на модули со сверхтолстым защитным стеклом и высокой сенсорной точностью при работе в перчатках для промышленных применений. Усовершенствованная модель от Mitsubishi Electric поддерживает технологию мультитач и рассчитана на эксплуатацию при влажном экране. Гармоничное сочетание передовых технологий в области производства сенсорных панелей и характеристик TFT-LCD-модулей позволило компании Mitsubishi Electric создать продукт для самого широкого спектра применений.
Продукт | Модель | Размер дисплея | Разрешение | Светодиодный драйвер | Поставка |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-модуль с проекционно-емкостной сенсорной панелью | AA190EB02-PCAP | 19,0 дюймов | SXGA | Предусмотрен | 30 июня 2017 г. |
Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.