ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3108 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric представила в Токио пять технологий будущего

Документ в формате PDF (PDF:160.0KB)

На Дне открытых дверей по научным исследованиям и разработкам компания Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) представила свои передовые технологии, способствующие реализации стратегии «Общество 5.0». Мероприятие прошло на Токийском международном форуме (на одной из главных выставочных площадок столицы Японии).

ТОКИО, 24 мая 2017 г. – Появление таких технологий внесет вклад в реализацию концепции, принятой японским правительством. Создание «Общества 5.0» подразумевает активное использование передовых технологических достижений, в том числе индустриального интернета вещей, роботизации и искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни человека, производстве, здравоохранении и других областях.

№ 3110
Визуализация радиоволн для поддержки IoT

Mitsubishi Electric разработала решение по визуализации радиоволн, которое позволяет быстро, недорого и оптимально проектировать способы размещения беспроводного оборудования в пространстве. Использование такой функции позволит оперативно развернуть инфраструктуру, необходимую для подключения различных устройств к интернету вещей (IoT).

Подробнее о технологии можно прочитать здесь (на английском языке).

№ 3111
Алгоритм «умного» обучения для искусственного интеллекта

Алгоритм высокоскоростного глубинного обучения для сверхэффективных систем ИИ позволяет существенно сократить количество обучающих операций по сравнению с традиционными алгоритмами. Число необходимых для него проб составляет всего одну пятидесятую от числа обучающих операций, требующихся

для обычных методов обучения ИИ.

Подробнее о технологии здесь (на английском языке).

Кроме того, Mitsubishi Electric консолидирует все свои технологии, направленные на применение ИИ, под брендом Maisart, который объединит в себе компактный ИИ, алгоритм высокоскоростного глубинного обучения и сверхэффективный ИИ на основе алгоритма «умного» обучения.

Подробнее о технологии можно прочитать здесь (на английском языке).

№ 3112
Разделение речи в аудиозаписи

Появилась первая в мире технология, которая позволяет разделить, а затем высококачественно реконструировать речь нескольких неизвестных спикеров, записанную одновременно с помощью одного устройства в реальном времени. Основанная на искусственном интеллекте технология использует уникальный метод глубокой кластеризации.

Подробнее о технологии здесь (на английском языке).

№ 3113
Управление потоками людей с помощью световых указателей

Компания анонсировала инновационную систему указателей, которая при помощи световых проекций указывает посетителям правильные маршруты движения внутри здания, а также предоставляет информацию о местоположении лифта. Использование спроецированных изображений с подсветкой позволит значительно упорядочить потоки людей внутри зданий.

Подробнее о технологии здесь (на английском языке).

№ 3114
Исследование электромагнитного поля в турбинных генераторах

Первая в мире технология определения состояния генераторов основана на беспрецедентном по своему масштабу анализе электромагнитного поля, позволяющем построить до 30 миллионов точек, а также провести численный анализ всех связанных процессов. Технология призвана повысить энергоэффективность и уровень надежности генераторов.

Подробнее о технологии здесь (на английском языке).

Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.