Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3115 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Новое производство повысит конкурентоспособность и усилит позиции компании на глобальном спутниковом рынке
ТОКИО, 1 июня 2017 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) завершила строительство производственного комплекса, который удвоит мощность завода Kamakura Works Sagami по производству спутниковых компонентов в г. Сагамихара, Япония. В новом производственном цехе площадью 7428 м² будут производиться и тестироваться солнечные батареи, теплоизоляционные панели, а также компоненты космических аппаратов из композитных материалов. Компания Mitsubishi Electric планирует запустить новый объект в октябре 2017 года. Введение в эксплуатацию дополнительного современного комплекса поможет увеличить долю Mitsubishi Electric на глобальном рынке спутников.
Изображение нового объекта на заводе по производству компонентов для спутников Kamakura Works Sagami
Компания Mitsubishi Electric входит в число ведущих мировых производителей компонентов для спутников на основе современных композитных материалов. Компания сумела завоевать значительную долю этого рынка благодаря многолетней истории успешных поставок панелей солнечных батарей, антенн и экрановакуумных теплоизоляционных панелей.
Новый производственный комплекс оснащен современным оборудованием: прецизионными станками для механической обработки и автоматическими сварочными аппаратами, которые позволят вдвое увеличить производственные мощности завода. Действующие станки, расположенные в разных точках на территории завода, будут теперь сконцентрированы в одном здании. Внедрение единого «бесшовного» производственного процесса - от изготовления спутниковых компонентов до конечных испытаний - позволит сократить время производства, снизить затраты и улучшить качество продукции. Строительство нового корпуса расширит возможности компании и позволит ей быстрее адаптироваться к изменяющимся требованиям мирового рынка.
Эксплуатация нового объекта в совокупности с аналогичным производством, строительство которого будет завершено в июле 2018 года, позволит довести выручку компании от продаж продукции для космической отрасли до 150 млрд йен к 2021 году.
Корпорация Mitsubishi Electric является ведущим производителем техники для космических исследований. Она принимала участие в производстве более 500 спутников в качестве генерального подрядчика или крупного субподрядчика в Японии и за рубежом. В 2000 году Mitsubishi Electric стала первым японским производителем, осуществляющим разработку, проектную подготовку, сборку и тестирование спутников на одном предприятии. Завод по производству космических систем Kamakura Works корпорации Mitsubishi Electric оснащен одной из крупнейших в Японии камер для тепловакуумных испытаний, камерой для акустических испытаний и полигоном для испытания антенн. Предприятие уже выпустило 18 спутников. Кроме того, завод специализируется на производстве электронных модулей для японского беспилотного грузового корабля H-II (сокр. HTV), предназначенного для доставки различных грузов в космическое пространство.
В марте 2011 года Mitsubishi Electric укрепила свои позиции на мировом рынке спутниковых систем, выиграв тендер на поставку спутников Turksat 4A и Turksat 4B турецкому оператору Turksat A.S. Оба спутника были построены на собственной спутниковой платформе компании DS2000.
В мае 2011 года телекоммуникационный спутник ST-2 производства Mitsubishi Electric, предназначенный для совместного использования компаниями Singapore Telecommunications Limited и Chunghwa Telecom Company Limited, был успешно запущен и выведен на геостационарную орбиту. В 2014 году корпорация заключила контракт на поставку спутника связи Es'hail 2 для катарской спутниковой компании Es'hailSat.
Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.