Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3127 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Модуль предназначен для использования в измерительных приборах и портативных устройствах.
Токио, 6 сентября 2017 г. — Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о выпуске нового TFT-LCD-модуля стандарта WXGA диагональю 10,1 дюйма, предназначенного для промышленного применения, в том числе в измерительных приборах и портативных устройствах.
Отличительными особенностями данной модели являются поддержка высокого разрешения WXGA (1280 х 800 точек), суперширокие углы обзора по горизонтали и вертикали (170 градусов), высокая яркость (1000 кд/м2), широкий диапазон рабочих температур (от −40 до +80 °С), а также тонкая и легкая конструкция. На данный момент суперширокие углы обзора обеспечиваются в 31 модели TFT-LCD-модулей Mitsubishi Electric. Прием первых заказов на образцы новой продукции откроется в филиалах компании Mitsubishi Electric с 1 октября 2017 года.
Изделие | Модель | Поставка |
---|---|---|
TFT-LCD-модуль стандарта WXGA диагональю 10,1 дюйма |
AA101TA12 | 1 октября 2017 г. |
Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.