ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3133 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric разработала систему одновременного наблюдения за водителем и пассажиром

Первая система мониторинга с широкоугольной камерой выйдет на рынок в 2018 году

Документ в формате PDF (PDF:257.4KB)

Токио, 5 октября 2017 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) разработала первую в своем классе систему мониторинга водителя, использующую одну широкоугольную камеру для одновременного наблюдения за водителем и пассажиром переднего сиденья. Эта технология обеспечит повышенный уровень безопасности и дополнительные удобства при вождении. Mitsubishi Electric представит свою систему мониторинга водителя на 45-м Токийском автосалоне 2017 года в выставочном комплексе Tokyo Big Sight с 27 октября по 5 ноября.

В обычных системах мониторинга камера анализирует только лицо водителя. Система Mitsubishi Electric использует широкоугольную камеру, которая благодаря гибкой установке положения контролирует как водителя, так и пассажира переднего сиденья. Новые системы обработки изображений позволяют предупреждать о потенциально опасном характере вождения – например, если водитель не смотрит на дорогу или проявляет признаки сонливости. Кроме того, система может использовать мимику лица и жесты рук для управления кондиционированием воздуха или аудиосистемой. Выход системы на рынок ожидается в 2018 году.

Разработка и внедрение инновационных технологий в сфере автономного вождения – один из важнейших инструментов построения комфортного и безопасного общества в рамках реализации стратегии «Общество 5.0».

Основные характеристики

1)
Одновременный мониторинг водителя и пассажира переднего сиденья для обеспечения повышенной безопасности и дополнительного удобства
− Одновременный мониторинг водителя и пассажира переднего сиденья позволяет обеспечить автоматическую помощь, например настройку системы кондиционирования воздуха или аудиосистемы.
− Распознавание жестов водителя и пассажира переднего сиденья для управления различными устройствами в автомобиле.
− Планируется разработка системы, позволяющей распознать не только положение голов пассажиров, но и верхних частей их тела для обнаружения потенциально опасного поведения, такого как аномальные позы, включая падение вперед или назад.
2)
Гибкая установка положения камеры
− Широкоугольная камера поддерживает настраиваемое положение установки внутри автомобиля и исключает необходимость установки второй камеры для наблюдения за пассажиром переднего сиденья.

Заявки, по которым принято решение о выдаче патентов

40 в Японии и 22 за пределами Японии.

Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.