ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3140 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric представила крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе экран Diamond Vision

Покрывающий площадь поверхности более пяти теннисных кортов современный LED-экран станет одной из новейших достопримечательностей Гонконга.

Документ в формате PDF (PDF:241.9KB)

Токио, 26 октября 2017 г. - Корпорация Mitsubishi Electric установила в торговом центре SOGO в знаменитом районе Гонконга Козуэй-Бей экран Diamond Vision™. Размер экрана составляет 19 м на 72 м, что превышает площадь более чем пяти теннисных кортов. Экран способен отображать шесть вертикальных изображений в Full HD (Ш 1080 пикселей x В 1920 пикселей) и, как ожидается, станет крупнейшим в Гонконге LED-экраном с самым высоким разрешением. За свое кристально-четкое изображение и красочные цвета, а также благодаря расположению в культовом районе, экран получил название CVISION. Официально экран был введен в эксплуатацию 27 октября.

CVISION в SOGO, Гонконг

CVISION отличается единственным в своем роде сочетанием высокой контрастности с широким горизонтальным и вертикальным углом обзора. Благодаря этому он призван стать одной из новейших достопримечательностей Гонконга и важнейшей частью ночного пейзажа города.

В CVISION использованы запатентованные компанией Mitsubishi Electric светодиоды с черным внешним корпусом, которые понижают яркость в выключенном состоянии и увеличивают контрастность в рабочем режиме. Короткие створки в виде карниза сводят к минимуму ухудшение контрастности при попадании солнечных лучей на экран. Это помогает CVISION на 50% увеличивать контрастность в сравнении с традиционными экранами компании. Изображения на CVISION хорошо видны с боковых углов или вблизи при ярком солнце. Более того, экран обеспечивает 80-градусный угол обзора снизу при 45 градусах в стандартных моделях.

В дальнейшем Mitsubishi Electric планирует расширить свою деятельность в сфере производства светодиодных экранов в Гонконге и Большом Китае, отводя экрану CVISION значительную роль в линейке Diamond Vision.

Mitsubishi Electric установила экраны Diamond Vision более чем в 950 точках по всему миру, включая наиболее оживленные коммерческие районы, такие как: ALTA VISION в Синдзюку, Токио, и 1535 Broadway на Таймс-сквер, Нью-Йорк.

Технические характеристики

Изделие Diamond Vision™
Эффективный размер экрана 71,68 м (Ш) x 19,2 м (В); около 1 376,3 м2
Тип экрана Полноцветный уличный LED экран (LED в полностью черном корпусе)
Конфигурация пикселей 10,0 мм шаг пикселя; SMD тип «3 в 1»
Общее количество пикселей 13 762 560 пкс; 7,168 (Ш) x 1,920 (В)
Яркость (регулировка) 6 000 кд/м2 (64 ступени)
Плотность пикселей 10 000 пкс/м2
Обработка (оттенки серого) 65 536 ступеней/цвет (16-бит)
Угол обзора ±80° горизонтальный, от +68° до -80° вертикальный (по сравнению со стандартным от +26° до -45°)

Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.