ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3148 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric представляет новое программное обеспечение и продукты для периферийных вычислений

Эффективная обработка больших данных с производственных участков для повышения качества продукции.

Документ в формате PDF (PDF:295.3KB)

ТОКИО, 7 ноября 2017 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о разработке программного обеспечения и промышленного компьютера для контроля и сбора данных (SCADA) для применения в решениях e-F@ctory для периферийных вычислений на производственных площадках, где пересекаются сетевая периферия и источники данных. Новые разработки значительно улучшат процессы сбора и анализа производственных данных, а также диагностику в режиме реального времени для усиления профилактического обслуживания и качества продукции. Применение технологии Edgecross обеспечит взаимодействие между производственными участками и цепочками создания стоимости через системы «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT). Коммерческий запуск ожидается весной 2018 года.

Mitsubishi Electric представит свое новое программное обеспечение и продукты для периферийных вычислений на выставке System Control Fair в Токио с 28 ноября по 1 декабря 2017 года и Китайской международной промышленной ярмарке в Шанхае с 7 по 11 ноября 2017года.

Ключевые характеристики

1)
Анализатор данных реального времени (аналитическое и диагностическое программное обеспечение)
- Создание правила диагностики, анализ данных производства в автономном режиме, диагностика производственных систем в режиме реального времени.
- Высокая точность обнаружения аномалий в работе оборудования во время диагностики в режиме реального времени с использованием технологии распознавания сигналов Maisart-brand для изучения и распознавания данных, таких как шаблоны сигналов датчиков.
- Профилактическое обслуживание и повышение качества продукции с помощью статистических диагностических инструментов, таких как метод Махаланобис-Тагучи и многопараметрический регрессионный анализ данных.
2)
MC Works64 Edge-computing Edition (программное обеспечение SCADA)
- Простой мониторинг данных на всем этапах производства с помощью специальных датчиков и устройств.
- Эффективная визуализация, включая трехмерную графику и удаленный мониторинг (через веб-браузер и мобильные устройства) для доступа к ключевым показателям производительности в любое время и в любом месте.
- Простая в использовании конфигурация, предназначенная для приложений периферийных вычислений.
3)
Серия MELIPC (компьютеры промышленного использования)
- Прочный, высоконадежный дизайн, основанный на стандартах качества ПЛК серии MELSEC.
- Широкий диапазон возможных применений от моделей high-end, предлагающих высокопроизводительные процессоры, и встроенной сети CC-LINK IE для высокоскоростной связи, до компактных моделей нижнего ценового сегмента, подходящих для простых задач.
- Расширенная линейка с новыми функциями, такие как управление движением и позиционированием.

Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.