Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3186 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Он позволит создавать малогабаритные, более простые и легко устанавливаемые инверторные системы
ТОКИО, 16 апреля 2018 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО:6503) анонсировала выпуск интеллектуального малогабаритного силового модуля Intelligent Small Outline Power Module (далее MISOP) в корпусе для поверхностного монтажа, который упростит реализацию недорогих инверторных систем за счет компактной, удобной для пайки конструкции. Ожидается, что благодаря удобному расположению выводов, встроенной интегральной схеме драйвера и контурам защиты, новый модуль MISOP позволит создавать инверторные системы с печатной монтажной платой меньшего размера и более простой схемотехникой. Кроме того, монтаж на печатную плату путем пайки оплавлением припоя удешевит и облегчит сборку по сравнению с продуктами, требующими традиционного монтажа через сквозные отверстия. В продажу модуль поступит 1 сентября 2018 г.
Новый модуль MISOP производства Mitsubishi Electric будет представлен на крупнейших отраслевых выставках, в том числе на MOTOR TECH JAPAN 2018 во время мероприятий TECHNO-FRONTIER 2018 в Макухари (Япония) с 18 по 20 апреля, а также на PCIM Europe 2018 в Нюрнберге (Германия) с 5 по 7 июня и на PCIM Asia 2018 в Шанхае (Китай) с 26 по 28 июня.
Для защиты окружающей среды и экономии энергии инверторные системы начинают устанавливаться даже в двигатели небольших вентиляторов, в том числе во внутренние и наружные блоки систем кондиционирования воздуха. Новый интеллектуальный силовой модуль MISOP от Mitsubishi Electric для поверхностного монтажа предназначен для инверторных систем, в которых требуется применение полупроводниковых модулей с низким энергопотреблением, а также важна простота сборки.
Продукт | Модель | Напряжение | Ток | Начало поставок |
---|---|---|---|---|
Серия MISOP, поверхностный монтаж | SP1SK | 600 В | 1 А | 1 сентября 2018г. |
SP3SK | 3 А |
Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.