Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3208 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Модуль предназначен для использования в различных измерительных приборах и промышленных устройствах, в том числе уличного исполнения.
Токио, 22 августа 2018 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о выпуске нового модуля стандарта WXGA диагональю 7,0 дюймов для промышленного применения в наружных измерительных приборах, портативных устройствах и другом оборудовании.
Отличительными особенностями модели являются: поддержка высокого разрешения WXGA (1280 × 768 точек), суперширокие углы обзора по горизонтали и вертикали (176 градусов), высокая яркость (1000 кд/м2) и контрастность 1000:1, широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 80 °С) и повышенная вибрационная стойкость. Первые образцы новой продукции поступят в продажу уже 20 сентября 2018 года.
Цветной TFT-LCD-модуль Mitsubishi Electric,
модель AA070TA11
На сегодняшний день Mitsubishi Electric предлагает 34 TFT-LCD-модуля с суперширокими углами обзора.
Изделие | Модель | Драйвер светодиодной подсветки | Поставка |
---|---|---|---|
TFT-LCD-модуль WXGA 7,0 дюймов | AA070TA01 | Встроенный | 20 сентября 2018 г. |
AA070TA11 | ─ |
Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.