Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3234 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Модули с лучшими на рынке сенсорными функциями, чувствительностью к касанию, а также с защитным стеклом толщиной до 5 мм
Токио, 12 декабря 2018 года - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о начале выпуска цветных TFT-LCD-модулей стандарта SVGA диагональю 10,4 дюйма, оборудованных проекционно-емкостными сенсорными панелями и защитным стеклом толщиной до 5 миллиметров. Такие модули предназначены для промышленного применения, в том числе в измерительных системах, металлорежущих станках, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике, промышленной автоматике, а также в платежных терминалах на АЗС. Продажа первых образцов через зарубежные подразделения Mitsubishi Electric стартует 31 января года.
Новое оборудование призвано удовлетворить растущий спрос промышленных предприятий на модули с более толстым и прочным защитным стеклом, которое позволяет управлять сенсорной панелью, не снимая перчаток. Такие модели поддерживают технологию “multitouch” и обеспечивают корректный ввод данных даже в случае попадания влаги на поверхность дисплея. Передовые функциональные возможности сенсорных панелей в сочетании с TFT-LCD-технологиями Mitsubishi Electric, доказавшими свою эффективность в различных применениях, позволили создать широкую линейку модулей для большого спектра вариантов установки. Чтобы в еще большей степени удовлетворить потребности наших клиентов, в качестве опции будут поставляться цветные TFT-LCD-модули стандартов VGA и XGA диагональю 10,4 дюйма.
Продукт | Модель | Размер дисплея | Разрешение | Яркость (кд/м2) |
Поставка |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD -модули с проекционно-емкостными сенсорными панелями | AA104SL02DDE11 | 10,4 дюйма | SVGA | 560 | 31 января 2019 г. |
AA104SL12DDE11 | 960 |
Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.