Пресс-релизы

Компания Mitsubishi Electric разработала технологию для усовершенствования производственных линийНовая технология объединяет в себе интегрированную среду проектирования на основе искусственного интеллекта

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3346 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ТОКИО, 26 марта 2020 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о разработке новой технологии для эффективного проектирования производственных площадей и потока материалов, а также точной оценки производительности с помощью собственной технологии искусственного интеллекта (ИИ) Maisart®*. Комбинированная технология позволяет сравнивать детализированные планы по усовершенствованию производственных линий и примерно в два раза сокращает время, которое обычно требуется для такого анализа.

  1. * Mitsubishi Electric создает ИИ (AI), отвечающий самым современным требованиям (State-of-the- ART)Maisart

Пример усовершенствований, которые можно реализовать с помощью новой технологии

Ключевые характеристики

  1. 1)Интегрированное проектирование производственных площадей и потока материалов повышает эффективность планирования

    Новая технология объединяет в себе проектирование производственных площадей и потока материалов для быстрой идентификации и решения потенциальных проблем, что затруднительно в традиционных не интегрированных средах проектирования. Данная технология также визуализирует информацию, например, аналитические данные «расстояние-интенсивность» (DI- distance-intensity), которые генерируются динамически по мере разработки усовершенствований. Планировки, поток материалов, скорость их перемещения между процессами и т.д. могут отображаться с помощью понятной графики, что повышает качество планирования.

  2. 2)Моделирование на основе ИИ позволяет точно оценить ожидаемый рост производительности

    Эта технология автоматически генерирует данные для достоверных расчётов объёма производства на основе информации о реальных производственных процессах, например, данных об изменениях длительности процессов и эффективности работы. С помощью этих данных объём производства может быть смоделирован с точностью более 90%. Кроме того, обеспечивается возможность сравнения нескольких вариантов планов по усовершенствованию с точки зрения ожидаемой производительности.


Примечание

Обратите внимание, что приведенная в пресс-релизах информация точна на момент публикации и может быть изменена в будущем без уведомления.


Вопросы

Контакты в СМИ

Запросы клиентов