Пресс-релизы

Mitsubishi Electric разработала технологию киберзащиты для подключенных к Сети автомобилей

Многоуровневая защита призвана повысить безопасность автомобилей, подключающихся к информационным сетям

Москва, 1 февраля 2019 г. - корпорация Mitsubishi Electric объявила о создании новой технологии многоуровневой защиты от кибератак для подключенных к информационным сетям автомобилей (Connected Cars), реализуемой через головное устройство автомобиля. В условиях растущей популярности автомобилей с возможностью подключения к внешним информационным сетям разработка компании позволит обеспечить безопасное использование таких машин.

Транспортные средства, обладающие функцией сетевого подключения, могут подключаться к сети Интернет и/или мобильным устройствам, например, смартфонам, что делает их потенциально уязвимыми для кибератак. В худшем случае злоумышленник может удаленно перехватить управление машиной. Новая технология многоуровневой защиты Mitsubishi Electric предотвращает кибератаки, используя надежные инструменты защиты от вторжений, не нагружающие систему и функцию безопасной загрузки, оперативно проверяющую целостность программного обеспечения.

Многоуровневая технология киберзащиты для подключённых автомобилей

Основные характеристики:

  • Технология позволяет выявить кибератаки на систему управления и головное устройство автомобиля. Разработанная Mitsubishi Electric технология безопасности позволяет оптимизировать процесс анализа данных, выделяя лишь подозрительные действия.
  • Функция быстрой загрузки (Fast Secure Boot) работает на 10% быстрее по сравнению с традиционной последовательностью и обеспечивает быструю и безопасную загрузку данных, которая проверяет целостность программного обеспечения встроенного в головное устройство автомобиля.
  • Разработанная технология многоуровневой защиты обеспечивает надежный уровень безопасности благодаря повышению уровня защищённости головного устройства автомобиля, которое является основным каналом связи автомобиля с Интернетом. Разработчики взяли за основу технологию обнаружения кибератак для критически важных инфраструктурных объектов энергоснабжения, газообеспечения, водоснабжения, химической и топливной промышленности и адаптировали её для применения в сфере автотранспорта.

Подробнее:

  • Зачастую кибератаки формируют вредоносные команды, которые практически невозможно отличить от команд системы управления. Существующие методы обнаружения атак, основанные на сравнении входящего трафика с известными примерами подозрительных событий, требуют значительного времени и перегружают систему. Mitsubishi Electric разработала новую технологию обнаружения кибератак для ИТ-систем, распознающую только потенциально вредоносные команды. Данная технология была применена на автомобилях без дополнительных требований к вычислительным мощностям систем автомобиля.
  • Функция оперативной защищенной загрузки данных (Fast Secure Boot) позволяет проверять целостность программного обеспечения в процессе загрузки. Подобный метод применяется давно, но недостаток обычной защищенной загрузки заключается в том, что на обработку данных уходит значительное время, поскольку необходимо проверить все элементы программного обеспечения. Чтобы решить эту проблему, Mitsubishi Electric сократила объем требующих проверки данных, сосредоточившись на основных частях программного обеспечения. В результате новая технология требует меньше 10% от времени традиционной загрузки.

Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.