Пресс-релизы

Mitsubishi Electric разрабатывает компактное решение для представления знаний и логических суждений в системах искусственного интеллекта для человеко-машинных интерфейсов

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. Более подробную информацию см. в оригинальной версии документа на английском языке. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ № 3330

ТОКИО, 28 января 2020 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о завершении разработки компактного решения для представления знаний и логических суждений, предназначенного для встроенных человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ). Новая разработка, созданная на основе собственной технологии искусственного интеллекта (ИИ) Mitsubishi Electric Maisart®*, позволяет периферийным устройствам понимать нечеткие команды пользователя при помощи экстраполяции недостающей информации. Это стало возможным благодаря использованию «сети знаний», которая интегрирует информацию о пользователе, характеристики, функциональные возможности устройства и внешние данные. Он позволяет внедрять простой в использовании, отзывчивый человеко-машинный интерфейс в потребительские продукты, например, телевизоры и автомобильные навигационные системы.

  1. * Mitsubishi Electric создает ИИ (AI), отвечающий самым современным требованиям (State-of-the-ART)Maisart

Рис. 1. Пример приложения, используемого в телевизорах

Ключевые особенности

  1. 1)Понимание нечетких команд на основе доступной из «сети знаний» недостающей информации, которую искусственный интеллект подтягивает при обработке запроса

    Новая технология позволяет получать недостающую в голосовых командах информацию при помощи «сети знаний». Сеть представляет собой базу данных, которая отражает актуальность информации при помощи трех наборов элементов — субъектов, условий и объектов, включающих информацию о пользователе, характеристики и функциональные возможности устройства, а также внешнюю информацию.

    Например, как показано на рис. 1, когда пользователь дает телевизору инструкцию «Актер A» перед выходом из дома утром, новый встроенный ИИ отвечает: «Я запишу программу "X", в которой снимается актер "A"». В данном примере встроенный искусственный интеллект получает недостающую информацию следующим образом. Во-первых, используя камеры, он идентифицирует пользователя как «члена семьи». Затем он получает из графа знаний информацию о том, что любимой программой матери является X, в программе X снимается актер A, программа начинается в 10:00, мать не сможет посмотреть программу из-за своего графика, и на данный момент запись программы не запланирована. Используя эту информацию, система определяет, что член семьи хочет записать программу X и предпринимает соответствующие действия.

  2. 2)Компактная технология представления логических суждений обеспечивает быстрый отклик ЧМИ в периферийных устройствах

    В рамках этого нового решения Mitsubishi Electric разработала методологию аргументации логических суждений, которая сокращает объем вычислений и используемой памяти для интерпретации нечетких команд. Такой результат достигается уменьшением объема необходимой сети знаний путем корректировки ее релевантности в зависимости от пользовательских команд и информации датчиков. Таким образом, обеспечивается быстрая и эффективная работа человеко-машинного интерфейса на периферийных устройствах.

    Рис. 2. Сокращение объема сети знаний

Будущие разработки

Mitsubishi Electric намерена внедрить данную технологию в бытовые приборы и системы автомобильной навигации. Запуск серийного производства запланирован на 2022 год. В перспективе Mitsubishi Electric собирается рассмотреть возможности применения технологии для внутренних процессов компании, в частности для обработки запросов и оптимизации процессов контроля качества.


Примечание

Обратите внимание, что приведенная в пресс-релизах информация точна на момент публикации и может быть изменена в будущем без уведомления.


Вопросы

Контакты в СМИ

Запросы клиентов