Пресс-релизы

Mitsubishi Electric представила технологию интернета вещей под брендом ClariSenseТехнология централизует разработку и расширение знаний и технических ресурсов для быстрого создания потребительской ценности

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3355 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ТОКИО, 28 мая 2020 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о собственной разработке новой интегрированной технологии Интернета вещей ClariSense для ускоренного развития «умных» цифровых систем внутри компании. ClariSense, объединяющая технологии искусственного интеллекта Mitsubishi Electric Maisart®, технологии обеспечения безопасности и производства электрооборудования, представляет собой унифицированное руководство по проектированию и библиотеку решений для предприятий в виде системы Интернета вещей, которую можно централизованно обслуживать и расширять. Ожидается, что внедрение технологии ClariSense в группе компаний Mitsubishi Electric поможет ускорить разработку новых продуктов и услуг с добавленной стоимостью.

  1. * Mitsubishi Electric создает ИИ (AI), отвечающий самым современным требованиям (State-of-the- ART)Maisart
Логотип ClariSense

Ключевые характеристики

  1. 1)Интегрированные знания и технические ресурсы Интернета вещей для быстрого создания продуктов и услуг с добавленной стоимостью

    ClariSense — это система Интернета вещей, которая объединяет обширный опыт Mitsubishi Electric в области разработки оборудования, искусственного интеллекта, систем безопасности и других технологических активов в рамках единого руководства по проектированию и библиотеки решений с возможностью централизованного обслуживания и расширения. Комбинируя функции библиотеки решений, ClariSense помогает ускорить создание продуктов и услуг с добавленной стоимостью.

  2. 2)Гибкая система внедрения и реализации технологии Интернета вещей в соответствии с характеристиками устройства

    Единое руководство по проектированию определяет только конфигурацию и интерфейс системы Интернета вещей. Гибкость системы внедрения и реализации позволяет интегрировать системы Интернета вещей в заданную инфраструктуру, которая требует максимально надёжной работы, а также в системы автоматизации производства для обнаружения и решения проблем в режиме реального времени. Кроме того, оптимальные «умные» инструменты могут быть разработаны и подстроены под характеристики заданных устройств, например, система управления оборудованием, которую можно гибко подключать ко всему, — от встроенной техники до смартфонов.

  3. 3)Cтандартные интерфейсы прикладного программирования (API) для связи внутренних и внешних систем

    Стандартные отраслевые API-интерфейсы и протоколы связи упрощают коммуникацию ClariSense с внутренними и внешними системами, позволяя интегрированным решениям эффективно взаимодействовать в рамках различных отраслей.

История вопроса

Ожидается, что к 2022 году использование технологии Интернета вещей для цифровой трансформации бизнеса создаст рынок, оцениваемый примерно в 1 трлн долларов. Ранее Mitsubishi Electric разработала платформу INFOPRISM® для эффективной работы и технического обслуживания электроэнергетического оборудования и других отраслей промышленности. В сфере промышленной автоматизации решение Mitsubishi Electric e-F@ctory® снижает общие затраты на разработку, производство и обслуживание предприятий. Компания также разработала системы «умной» бытовой техники и систем жизнеобеспечения зданий. С помощью ClariSense Mitsubishi Electric объединит опыт разработок цифровых систем, электрооборудования, искусственного интеллекта и технологий обеспечения безопасности в рамках всей корпоративной группы для ускоренного создания продуктов и услуг с добавленной стоимостью потребностей по четырем стратегическим направлениям: «Инфраструктура», «Мобильность», «Жизнь» и «Промышленность».


Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.


Вопросы

Контакты в СМИ

Запросы клиентов